结果:找到"关于立创EDA 最新版V6.4 31 版本,经常白屏或者闪屏,死掉的情况反馈!",相关内容1000条
  • 立创EDA工程管理打不开了
  • 其实这个问题已经出现几天了……简单地说就是立创EDA的工程管理页面打不开了,我使用的是嘉立创EDA标准版,版本V6.5.22如上图所示,正常情况下点了“工程管理”选项中的某个子选项后会跳出一个独立窗口,工程下载、删除、编辑等等都可以在这个窗口中进行。但是最近几个星期,我点击工程管理后跳出的窗口都是这样的直接就卡在这里了……现在没法删除、重命名、下载工程,很烦……请问这是什么bug吗?还是嘉立创版本管理的功能挪位置了?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: EDA标准 问题 发帖人:kepler1072 发帖时间:2024-01-05 21:38:00
  • 嘉立创专业版白屏死机然后闪退
  • 嘉立创EDA专业版经常白屏卡死,每次打开PCB都很卡,创建阵列后直接死机,换电脑都不行,直接白屏闪退,各位大佬请问怎么解决?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 退 发帖人:kero 发帖时间:2023-10-31 09:02:00
  • 白屏现象
  • 1)进入启动画面之前出现的短暂的白屏.2)打开第二个工程时出现的几秒钟的白屏.能不能消除这些白屏现象.廉价,不稳定的感觉.
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:necdea 发帖时间:2023-08-15 08:14:00
  • 嘉立创EDA专业版原理图设计按Ctrl+Z撤回问题
  • 1、嘉立创EDA专业版原理图设计按Ctrl+Z撤回时,总是撤回到某个操作的上一步,当前界面的操作不会撤回,导致整个放大的窗口撤回时不变,然后多几次撤回,最后缩小查看全局窗口发现之前其他部分都白做了。。。2、而且在分配位号时,还会出现元件错动的现象。。在原理图设计时复制某一个元件粘贴时,位号不会变,必须要用分配位号指令,不能像标准版一样粘贴时自动分配位号吗?3、在调用设计好的复用模块时,将模块删除,然后再放置相同的模块时,模块位号会加一,但是当前没有整个位号,如果修改到原来的位号,会提示symbol已存在??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 嘉EDA专业 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2022-10-20 01:04:00
  • 立创EDA问题反馈
  • 立创EDA不能搞一个类似PS一样的历史动作记录么?特别是布局布线的时候,有时候布局反悔了,觉得还没有之前的好看,却没有历史记录可以返回到指定步骤,如果觉得难以实现此功能,可以搞一个快照功能也行啊,点击一下就可以把当前PCB板子状态暂存起来,后悔的话,点一下就可以恢复到这个快照状态,这个功能不难吧。没有历史记录有时候真的很难堪啊,想撤回到某个状态都没有办法,还得重新布线一遍(目的是想尝试一下另一种布线、布局方案)。。。我看了一下,立创EDA桌面版使用Electron开发的,我也可以共享代码,自己实现此功能,但是奈何代码没有开源,不好改啊。求立创EDA开发工程师搞一个此功能,多谢。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA问题 发帖人:乱臣贼子 发帖时间:2022-06-22 22:58:00
  • 关了防火墙后立创EDA专业版启动白屏怎么办
  • 感谢立创EDA技术支持,处理问题很及时,头天晚上反应问题,第二天一早就给了回复并完美解决。在此分享一下希望能给相同疑惑的人解决问题,给技术支持减少工作量并致以深深感谢
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: win11 小 EDA专业 发帖人:德瓦卢瓦哈布斯堡 发帖时间:2022-05-23 18:14:00
  • [立创EDA][使用问题反馈]克隆项目会丢失网络标签
  • 立创EDA版本V6.3.22,克隆项目有时会丢失网络标签,如下图红圈所示。之前没有,似乎是在导出过一次BOM清单之后克隆会出现问题标签点还有,网络标签名消失,也搜索不到
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: [EDA] [问题] 发帖人:ansami 发帖时间:2020-01-09 14:14:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: